This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2842A:满贯补偿

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277897/uc2842a-slop-compensation

器件型号:UC2842A
主题中讨论的其他器件:UC2844A

客户资金、在相当轻的负载和特定的输入条件下、占空比会不稳定。 不过、当在引脚3和引脚4之间添加 C303时、问题就消失了。 我们想知道为什么这个电容能够解决问题背后的知识、这是否与击穿补偿有关? 是否有应用手册讨论反激式应用中的此电容器?

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电流模式控制器需要针对高于或等于50%的稳态占空比进行斜坡补偿。 由于 E/A 输出的基准电压需要斜降、以便正确复位 PWM 锁存并避免不稳定、因此电流模式控制器在占空比大于50%时将面临稳定性问题。 它还提高了 IC 内部 PWM 比较器的抗噪性能。 如果在 RT/CT 和 CS 引脚之间连接电容器、则会对来自 RT/CT 的振荡器信号进行直流阻断、并切换到电压模式控制。 我建议遵循此数据表第9.2.2.10.2节中规定的斜率补偿标准设计:

    数据表

    有关斜率补偿的更多详细信息、请参阅以下应用手册:

    slua257.pdf

    slua110.pdf

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alva:

    1.如果我使用2844A、则占空比限制在50%以下、是否还需要斜率补偿?

    不稳定仅在轻负载、DCM 和占空比仍然不超过50%时出现、这是否与斜率压缩有关?

    振荡器信号在 IC 中被感应到 PWM 触发器、CS 引脚电流信号正移动到 IC 中的电流比较器、该电容器直流阻断振荡器信号如何发送到 CS 引脚? 如果是、这是如何切换到电压模式控制的? 您能详细介绍一下吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高引脚

    1. UC2844A 最大占空比为50%、所以不需要如你指出的那样进行斜率补偿。 这可能意味着在轻负载条件下、您将面临噪声问题。 在轻负载条件下、初级峰值电流很低、与 MOSFET 开通时寄生的开通电流峰值相当。 这意味着 IC 内部的 PWM 电流比较器将读取导通峰值或初级峰值电流以锁存 PWM 信号。

    2.我推荐以下调试:

    a.在不含 C303 180pF 和使用 C303 180pF 的情况下测量 IC 引脚处的感测接地电压。 您是否注意到两个电压信号之间存在差异? 未连接 C303时、开关周期开始时的导通峰值更高?  

    3.在 RT/CT 和 Isense 引脚之间添加电容器不是改善初级电流检测电压滤波的常用方法。 正确的方法是添加一个 RC 滤波器(您的原理图有一个)和一个外部前沿消隐、以将 ISense 引脚上的电压延迟一纳秒。 添加电容器会导致电流检测到的信号发生失调(直流阻断器)。 但在这种情况下、它只会改善滤波效果。  

    我建议使用示波器探头测量等感接地电压时使用尖端和接地筒方法。 卸下盖板尖端和接地导线、然后使用尖头和桶形连接器。 请参见下图。

    如果您还有任何问题、请让我回复该主题。