This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43061:TPS43061能够实现与 Vin 一样的输出电压吗?

Guru**** 2505065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279987/tps43061-could-tps43061-achieve-the-same-vout-as-vin

器件型号:TPS43061

您好、TI 团队、

我们的一位客户想知道 TPS43061是否可以实现与 Vin 相同的输出电压。 输入电压范围为19.5V 至20V、输出为20V/2A。  该要求是否可实现? 如果需要、 电路设计中需要注意什么?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lumina GUI:

    通常、该器件应该能够实现这一点、但我希望不会永久切换。 因此、在本例中、您不能期望连续导通模式。

    此外、在任何情况下、如果输入高于输出电压加上高侧 FET 上的二极管压降、输出将只是跟随输入减去二极管压降。

    如果这对客户来说可以的话、我认为是可行的。 我建议使用 EVM 来测试它。

    此致、
    布里吉特