主题中讨论的其他器件:TPS55288、
我们的应用使用 PP_HV1实现5V、9V、15V、并使用 PP_HV2实现20V。 两个电源路径都在 USB-C 连接器上提供电压。 PP_HV1由 TPS55288降压/升压电源供电。 PP_HV2来自我们产品内 PSU 中的固定20V 电源轨。
所有电压的最大电流均为3A。
在测试合规性时、我们看到发生 OC 事件时、PP_HV1路径不会限制电流。 但是、PP_HV2补丁限制了电流校正。 它将电流限制在约3.27A。
我们曾尝试通过向 PP_HV1施加20V 电压、 向 PP_HV2施加5V、9V、15V 电压来交换 PP_HV 输入。 然后 PP_HV2无法限制电流、而 PP_HV1能够限制电流。 因此故障不跟踪物理电源路径。
我们开始认为、只有定义了 PDO1 (5V)的 PP_HV 路径才能限制电流。
芯片内是否存在限制、或者是否是 TI 配置工具未正确映射到内部寄存器? 配置工具中是否有一些间接影响此情况的设置?
我们的 TI 配置工具项目文件可在此处找到:
https://drive.google.com/file/d/1GFdZ-axdV_NJeWKsa1EPiJpXm0qRie4D/view?usp=sharing