This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:如果电感器纹波电流越小、电感越大、TPS922055能否驱动4A 以上的电流?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279299/tps922055-can-tps922055-drive-more-than-4a-if-inductor-ripple-current-is-smaller-with-larger-inductance

器件型号:TPS922055

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS922055用于其下一个产品、将其用作相机的光源。

他们希望以256个步长驱动最大5A 的 LED 电流。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
为什么 TPS922055 4A 的最大输出电流是多少?

问题2.
 TPS922055实际上可以驱动多大的最大电流、这是什么方式?
我们知道很难用5A 来驱动 LED、但我们希望以尽可能大的电流驱动 LED。   

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    TPS922055的最大电流输出能力受两个因素限制:

    1. 热损耗。  
    2. 内部电流限制(请 参阅  数据表中的第7.5节"电气特性"、查看电流限制规格)

    如果客户的应用可以处理 IC 的热耗散并可以将电感器电流纹波(峰峰值)限制在0.4A 以下(使进入 IC 内部 FET 的电流小于5.2A)、 这样、TPS922055就可以输出5A 电流。

    此致、

    周老师