Other Parts Discussed in Thread: TPS274160EVM
大家好!
我目前正在设计采用 TPS274160A (不具有电流检测功能的版本)的 PCB、我对 GND 网络和外部 TVS 二极管的选择有疑问。
--GND 网络---

在数据表的第24页、建议使用由一个二极管和一个电阻器并联组成的 GND 网络来保护器件免受电源损失。 第25页提到二极管的额定电流应大于100 mA 并且"在任何情况下正向电压应小于0.6V "。 我难以确定二极管需要电压小于0.6V 的最大电流("环境")、因为上述> 100 mA 不是那么精确。 在"绝对最大额定值"中、GND 引脚上的电流指定为具有-100至250 mA 的最大值。 我能否使用压降为最大值的二极管。 250 mA 时为0.6V? 对于反向电压额定值、我假设我必须使用最大钳位电压、根据第7页、这将是70V。 该假设是否正确?
评估模块 TPS274160EVM 在 BOM 中列出了一个 BAS21-7-F、但当我查看该二极管的数据表时、即使在低于推荐使用的0.6V 电流下、正向电压也要高得多。 您能否更详细地说明如何正确选择二极管?
关于与二极管并联的电阻器、应该预期会有哪种功率损耗? 该 EVM 使用采用0805封装的.125W 电阻器、但是否可以使用较低功率的0603电阻器?
外部电视---
为了进一步防止电源损耗、我想在器件的输出端添加一个额外的 TVS 二极管。 为了确保外部 TVS 二极管仅在发生断电时导通、我要将其钳位电压增加到高于 IC 的内部钳位。 但是、由于我仍需要低于 MOSFET 可承受的最大 V_DS 电压、因此我需要此值来选择合适的二极管。 您能否向我提供此信息、因为我在数据表中找不到该信息? 或者、如果实施了 GND 网络、您建议不要使用外部 TVS?
提前感谢。
此致