This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:启动充电器电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278681/bq21061-start-up-charger-current

器件型号:BQ21061

尊敬的:

我需要了解在 BAT 引脚上启动时 BQ21061的详细过程。 在我们的应用中、我们不会驱动 BQ21061的\CE 引脚、因此、BQ21061在 Vin 引脚上接收电源时、会立即开始为电池充电(CHARGE_DISABLE=0)。 我需要了解在启动时 BQ21061是否尝试使用2.5mA 的限制电流(预充电默认电流)为电池充电、之后它会测量电池电压、如果该电压小于(大于) VLOWV (预充电至快速充电转换的电池阈值)、则它会维护预充电 (或者切换到快速充电默认10mA)电流、或者在尝试对电池充电之前、它会测量电池电压、并根据 BAT 引脚上的电压(更高或更低的 VLOWv)、它开始使用2.5mA 或10mA 对电池充电。

我们在 BQ21061的 BAT 引脚上连接了一个电量监测计、在启动时有时无法启动(电量监测计的内部稳压器无法达到正确的调节电压) 电量监测计制造商告诉我们、该器件的启动电流约为5mA 突发、并且他们怀疑 BQ21061无法在上电时提供该电流。

谢谢

弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:  

    BQ21061充电器流程图中显示了充电器启动时的流量信息。  根据电池电压的不同、充电器会进行预充电或快速充电、这是正确的。

    在我们的应用程序中,我们不会驱动 BQ21061的\CE 引脚,因此 BQ21061

    这里只是为了仔细检查一下、/CE 引脚是否为低电平? BQ21061确实使用了优先级方案、其中/CE 引脚优先于 CHARGE_DISABLE 位。

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的安东尼感谢您的回答,但可能我无法解释我的怀疑。 我需要知道当该引脚上的电压从零变为电池稳压电压时 BAT 引脚在启动时的行为。 根据 BQ21061在上电期间执行的时序来执行的启动过程为:

    1) BQ21061测量电池电压;如果该电压大于 VLOWV、则 BQ21061会尝试在默认快速充电电压等于10mA 的条件下为电池充电。

    2) BQ21061尝试使用未知的初始电流(可能是2.5mA 预充电电流)为电池充电、之后、它会测量电池电压、并根据该电压是大于还是低于 VLOWV、它使用默认的快速充电电流或默认的预充电电流。

    BQ21061在启动期间的正确时序序列、序列1或序列2是哪一个?

    对于电池而言、使用1或2得出的最终结果几乎相同(例如、为电池充电)、因为启动程序持续的时间很短(几毫秒)。 但是、这对于我们正在使用的正确启动电量监测计非常重要。 如果 BQ21061的启动程序为2)、并且在启动期间、BQ21061可以在 BAT 引脚上提供的电流受到限制并且低于5mA、则需要该电流(5mA)才能正确启动的电量监测计可能会遇到一些启动问题。

    谢谢

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您的澄清! 让我在实验中再次检查这一点。 我会预留一些时间、明天就应该由 EOD 来回答。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    感谢您的耐心! 看起来该器件会首先轮询电池电压、然后施加适当的电流。 下面的图片应该会有所帮助。 这些并不是默认值、无法直观地显示基于电池电压的两个电流之间的差异。

    器件启动进入快速充电状态@ 100 mA

    器件启动进入 Pre-Charge @ 30 mA。  

    如果还有其他问题、请告诉我!

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    您所附的两张图片似乎与100mA 上的"快速充电"相关。 如果我很清楚地了解了100mA 快速充电和30mA 预充电这两种情况、以便更好地了解电流的差异、无论如何、我不明白如何强制 BQ21061通过预充电或快速充电启动、这两种预充电或快速充电不是真正的默认值 (分别为2.5mA 和10mA)

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥普斯非常抱歉、下面是30 mA 预充电。

    nyway 我不明白如何强制 BQ21061以非真实默认值的预充电或快速充电启动(分别为2.5mA 和10mA)

    我在电池存在(VBAT > BUVLO)的情况下使用此器件进行快速充电。 这样、当我 在仅电池模式下退出低功耗模式时、便可以通过 I2C 进行通信。  

    对于预充电、我还会在将电池降低到预充电水平(VBAT < VLOWV default 3V)之前禁用 BUVLO。  

    我这样做的目的是为了表明、当施加 VIN 以解决您的担忧时、没有中间电流进入电池、并且因为我的电流探针无法提供低于10 mA 的高精度。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 我还有一个问题。 我需要了解当前 BQ21061的起始条件、这是我在下面的文本中描述的另一种情况:

    1) 1) BQ21061的 IN 引脚上始终存在的电压

    2) BQ21061启动、这之后我们的微控制器通过以下电流初始化 BQ21061:Pre-charge = 1.25mA、Fast-charge = 100mA

    3)我们的微型充电器禁用(ICCTRL2寄存器中的 bit charger_disable=1、\CE 引脚悬空) 并等待一些延迟

    4) 4)我们的微型重新启用充电器(ICCTRL2寄存器中的 bit charger_disable=0、\CE 引脚悬空)

    当我们的微型充电器 BQ210161重新启用时、如果 VBAT>VLOWV、即 BQ21061的电流开始为电池充电? 我认为100mA 是我们之前设置的用于禁用充电器的快速充电电流、因为 BQ21061始终通过 IN 引脚的电压供电、因此它应将我们写入的值保存在其寄存器中( 第4点后、我需要了解 BQ21061是否存在) 以我们先前在 ICHG_CTRL 寄存器中设置的默认快速充电(10mA)、其他未知电流或100mA 快速充电开始。

    谢谢

    弗朗切斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francesco:

    该行为与上述 VIN 当前存在时的波形相同、充电在一段时间后禁用后启用。  

    此致、

    安东尼·范