This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP876242-Q1:我们是否有已更新的 LP876242-Q1直接启动 AM2732?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-020047, AM2732, LP876242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279271/lp876242-q1-do-we-have-an-updated-lp876242-q1-to-boot-up-am2732-directly

器件型号:LP876242-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-020047AM2732

在 TIDA-020047参考设计中、TI 使用 LP876242B0RQKRQ1引导 am2732。

但在默认设置中、它无法直接启动。

我的问题是、TI 是否提供具有 更新的 NVM,的新 LP876242-Q1器件、该器件 可以直接引导 am2732?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们只有产品页面中显示的此器件可用。 它应直接与 AM2732配合使用。 唯一需要做的是、您需要通过将使能位写入高电平来启用 buck4。

    此致、

    Niko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Niko

    非常感谢您、TI 是否有计划生成可直接驱动 am2732的新器件?

    如果我们使用当前的 LP876242B0RQKRQ、我们需要在制造过程中写入相关的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们目前还没有计划开发新器件。 您不能在生产期间写入此寄存器、因为它将在下电上电后复位。 您必须在每次启动时在您的软件中写入该位。

    此致、

    Niko