请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我已阅读应用手册《使用 BQ769x2电池监测器实现多个 FET》、但未找到任何有关如何在 CHG 和 DSG 中确定电阻器(R35、R44、R45、R41、R40、R37)值的信息。 是否有我可以用来计算其值的"配方"或公式? 目前我正在考虑每侧8个 FET 以及最大电流100A。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已阅读应用手册《使用 BQ769x2电池监测器实现多个 FET》、但未找到任何有关如何在 CHG 和 DSG 中确定电阻器(R35、R44、R45、R41、R40、R37)值的信息。 是否有我可以用来计算其值的"配方"或公式? 目前我正在考虑每侧8个 FET 以及最大电流100A。 
您好、Alan!
我找到了此主题、可以解答您的问题: BQ76952:如何围绕 CHG NMOS 和 DSG NMOS 计算这些电阻器(黑圈)值-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
我还建议查看 BQ769x2电池监视器配备多个 FET 应用手册以查看这些元件对 FET 关断的影响。
此致、
马克斯·韦博肯