This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:PMP7970_LM5122/12V 至54V@ 3.5A 解决方案调查

Guru**** 1471020 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP7970, LM5122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275006/lm5122evm-1ph-pmp7970_lm5122-12v-to-54v-3-5a-solution-survey

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件:PMP7970LM5122

您好、TI!

我正在为风扇电源应用寻找12V 至54V@ 3.5A 解决方案。 我是否可以 参考 PMP7970 PMP7970 参考设计| TI.com 12V 到54V@ 2.5A 并增强到 Iout=3.5A? (继续使用单相)

例如、使用2H+2L MOSFET、选择更好的电感器规格...

请 给我一些优化指南、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您使用 E2E。

    是的、您可以通过导通相将参考设计增强至3.5A。 正如您说过的、您只需确保选择合适的 MOSFET 和电感器。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我现在绘制原理图、但我对于 AGND/PGND 连接有点困惑。

    Q1:我是否可以使用0欧姆连接 AGND 和 PGND、具体如下图所示?

    Q2:哪个引脚应  将 AGND 用作其 GND? 哪个引脚应将 PGND 用作其 GND? 请评论,谢谢!

    如下所示...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    AGND 和 PGND 必须连接在一个点上。 我们建议通过 IC 的接地平面将它们连接起来。

    UVLO、RT、SS、FB 等敏感引脚应连接到模拟接地层。 请参阅随附的图片:

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    问题1:让我根据 LM5122-1PH EVM 布局再次进行确认。

    输入电压 、UVLO、SS、SYN/RT、斜率、 MODE、RES 引脚 连接到 AGND

    VCC 引脚   连接到 PGND

    我对吗?

    Q2:当我使用 WEBENCH 来校准我的设计时,我 把用户首选的 fsw=250kHz, 然后点击"重新设计",就会一直显示出来 " 99.01kHz "?

    除非我将 Iout 从4A 修改为2A、否则"重新设计结果"可满足我的需求:fsw=246.57kHz

    我的设计规格是否有任何限制? 由于 Fsw 需要>200kHz 的频率以避免选择输出电感器规格。 (高电流 +低电感规格)

    如果您有 LM5122计算表可以和我分享会更好、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    输入电压 电容器应连接到 PGND 。 在 EVM 原理图中这似乎不正确。

    对于 WEBENCH 问题、我将移动该主题。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您确认问题1!

    关于 Q2、我 担心 FSW 可能设置为250kHz? 它在12V 至54V@ 4A 应用中是否可用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    我们正在研究与 WEBENCH 设计的频率设置相关的 WEBENCH 查询。 killed 稍后给我们详细介绍一下该器件的 WEBENCH 模型、我们会给您回复。  

    此致

    沙海恩·S·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    关于 Webench 频率选择的查询,以下是我们的观察。

    WEBENCH FET 选择算法可以计算给定条件(输入电压、输出电压、输出电流和频率)下 FET 的功率损耗。 如果 FET 达到结温阈值(IC Tj 最大值)、WEBENCH 会抑制 FET 并 降低工作频率、从而降低功率耗散并选择合适的 FET。

    对于 用户首选 频率 250kHz 的以下条件,由于在250kHz 找不到合适的 FET ,因此工作频率降低至 "99.01kHz"以选择合适的 FET。

    当我们将 Iout 从4A 降低到2A 时、功率耗散 会降低、因此我们能够在不降低频率的情况下选择246.57kHz 的 FET。

    如有任何进一步的疑问、请回复我们。

    谢谢。此致、

    倭马亚尔