This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280227/tps2372-tps2372

器件型号:TPS2372

我有一个关于 TPS2372-3 PD 上的 UPOE 支持的问题。  在单个 PD 器件配置为4级(A 类和 B 类电阻器均设置为63.4欧姆)器件并且没有 LLDP 连接到 UPOE 开关的 情况下、如果 UPoE PSE 被强制在所有4对上供电、将会发生什么情况。  UPoE 开关将如何看到 PD。  两个4级设备?  还是会将其视为单个4级器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asb:

    感谢您的联系。

    UPoE PSE 使用两个2线对来构建4线对输出。 PSE 的功率可达60W、PD 的功率可达51W。  

    在51W PD 情况下、如果使用 UPOE PSE、则可以 在单个端使用 MCU 来实现 PD。  如果您只能执行强制握手、则需要两个 PD、因为将有两个握手事件。

    视频链接(https://www.ti.com/video/5201555213001) 和下面的图片可能会有所帮助:

    此致、

    帝昂