This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59482:有关 TL59482的一些问题

Guru**** 2551230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278809/tlc59482-some-question-about-tl59482

器件型号:TLC59482

尊敬的先生

【问题1】根据说明书中的灰度(GS)功能(PWM 控制)(灰度功能)
GSCLK 的频率越快、OUT 的频率越快、每65535个 GSCLK 周期就等于1个 OUT 周期。 GSCLK 的频率与 OUT 的 PWM 频率之比为65535:1。
假设该比率保持不变、已知 GSCLK 的最大频率为33MHz、PWM 频率为503HZ。 这是计算结果吗? 如果不是、比率是如何计算的?
[问题2]在我们的实际测量中、GSCLK 和 OUT 的频率比固定为512:1。 可以改变这个比率吗?
根据我的理解、GS 计数器似乎是一个寄存器、每个生成的 GSCLK 都是+1。 当 GS 计数器计数已满时、OUT 生成一个 PWM 周期。
根据实际测量值(GSCLK 和 OUT 的频率比固定为512:1)、GS 计数器的溢出值为128、这意味着
对于 GSCLK 生成的每512个周期、PWM 生成1个周期、
换句话说、对于由 GSCLK 生成的每65535个周期、PWM 都会生成128个周期。
该值对应于实际测量比率512:1。 是否可以设置和更改此溢出值?
在规范中、GS 计数器未提供详细说明。 如果上述理解不正确、请解释什么是 GS 计数器以及它与 GSCLK 和 OUT 频率的关系?
GSCLK 的最小输入频率是多少? 我知道对最小输入频率没有强制要求、但如果该频率太低、则会影响 OUT 的频率和 LED 灰度的更新速度等。
GSCLK 的最高输入频率是多少? 我知道最高输入频率没有强制性要求、但它受到 OUT 上升时间和下降时间的限制。
【问题6】在图23中发现了错误,数据的序列号不正确。 一些数据不应该是 A、但应该是 B。

【问题7】低频时 LED 亮度梯度不均的问题。
GCLK= 2Mzh、PWM=2kHz 这是可以的。
GCLK= 1Mzh、PWM=1kHz、人眼看上去不是很平滑、可以看到亮度逐级变化。
GCLK= 100KHZ,PWM=100Hz,人眼看上去特别不平且明显,变化速率较慢,每0.6秒改变一次亮度。
我的理解是、原因是 TCL59482的内部自动数据刷新功能。 该功能解决了"当低频(GSCLK<1MZH)将立即点亮时设置亮度"的问题。 原理是即使将亮度设置为 LED 芯片、LED 芯片也不会立即更新亮度、而是仅在当前 PWM 周期的65536 GSCLK 出现时自动更新 LED 芯片内部的亮度。 这种机制解决了"设置低频亮度会立即点亮"的问题。 但是、由于需要等待65536个 GSCLK 出现后才能更新亮度、因此亮度的更新速度受到 GSCLK 的速度的限制。 这会导致 LED 芯片在低于特定频率(GSCLK=2MHz)时的亮度更新速度变慢、这种情况看起来并不均匀。
这是我的理解吗? 如何解决该问题? 如果 GSCLK 的 PWM 频率与 OUT 的 PWM 频率之比可以调整、那么应该可以将其调整为适当的比率来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    很抱歉迟到了、您可以告诉我您的电子邮件地址、以便我能以这种方式更及时地回复您吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我的电子邮件是 gabriel.wang@arrow.com ,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    谢谢,请给我一些时间,我会尽快答复你。

    BR、Jared