This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:IMON 引脚滤波器建议

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279064/tps25980-imon-pin-filter-recommendation

器件型号:TPS25980

您好

我的客户希望根据数据表的建议在 IMON 引脚上添加 RC 滤波器。

但是、他们对参数的 RC 滤波器选择感到困惑。

根据数据表、所选电阻器应大于10k Ω。

我的问题如下:

1.我建议滤波器的电阻器应该是里蒙的10倍,以避免对 IMON 引脚的负载影响?

2、电容是否可以根据截止频率灵活选择,由用户决定,是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    客户可以根据相关要求选择 RC。

    1.我建议滤波器的电阻器应该是里蒙的10倍,以避免对 IMON 引脚的负载影响? 可以。 这应该没有问题。

    2、电容是否可以根据截止频率灵活选择,由用户决定,是否有限制? 是的、客户可以决定。

    此致

    G·库纳尔