This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430-Q1:睡眠规格查询

Guru**** 1158600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279788/tps3430-q1-spec-inquiries-for-sleep

器件型号:TPS3430-Q1

您好、团队成员:

 

您能回答关于 TPS3430-Q1的以下问题吗?

  

-。 当 TPS3430-Q1始终在 MCU 的睡眠模式下通电且无法提供 WDI 时、TPS3430-Q1看门狗的 RESET (WDO)是否继续运行?

-。 TPS3430-Q1似乎没有睡眠模式。 禁用看门狗时、电流消耗是多少?

-。 由于 I/O 电平、TPS3430-Q1的 VDD 是否应等于 MCU VDD? 否则、是否可以使用不同的电压?

  

此致、

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    yuexiao ren 说:
    -。 当 TPS3430-Q1始终在 MCU 的睡眠模式下通电但无法提供 WDI 时、TPS3430-Q1看门狗的复位(WDO)是否继续运行?

    是的、只要 TPS3430-Q1通电且启用了看门狗、WDO 就会继续运行。

    yuexiao ren 说:
    -。 TPS3430-Q1似乎没有睡眠模式。 禁用看门狗时,当前消耗是多少?

     禁用看门狗时的电流消耗额定值与启用看门狗时相同、即10 µA (典型值)和19 µA (最大值)


    *注: 如果看门狗已禁用、则 WDI 不能保持未连接状态、必须驱动至 VDD 或 GND。 这是为了确保电源电流不会增加。*

    yuexiao ren 说:
    -。 由于 I/O 电平、TPS3430-Q1的 VDD 是否应等于 MCU VDD? 否则,是否可以使用不同的电压?

    只要在电源电压建议的工作条件(1.6V 至6.5V)内、就可以使用不同的电压。

    谢谢。
    约书亚