This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:仿真问题

Guru**** 2511655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340, TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280128/tps54340-simulation-issues

器件型号:TPS54340
主题中讨论的其他器件: TPS54140

您好!

使用 webench 对 TPS54340进行仿真、图中显示了条件、但存在无法仿真的问题。 原因是什么?

客户输入约为22V、输出需要5V 2A。

根据上述要求、TPS54140输入端的旁路电容器能否用于1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够 在您的工作条件下为 TPS54340创建设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

    您应该能够使用上面链接中的设计。 Webench 建议使用4.7uF 的输入电容。

    器件数据表的第8.2.1.2.6节指出、输入端至少需要3uF 的电容。 您可能需要的电容可能超过最低3uF:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54340.pdf

    此致、