请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5033 如果 IC 由15v 电源从外部供电并具有 以下选项、则热保护是否起作用:
1.输入电压为15V
2.无输入电压
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
过热保护功能感应内核温度、这与对 LM5033施加偏置的方式无关、但要具体回答您的问题、请参阅以下内容:
此致、
史蒂夫