This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:外部 TVS 选择和 GND 网络要求

Guru**** 2846690 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274160EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278481/tps274160-external-tvs-selection-and-gnd-network-requirements

器件型号:TPS274160

大家好!

我目前正在设计采用 TPS274160A (不具有电流检测功能的版本)的 PCB、我对 GND 网络和外部 TVS 二极管的选择有疑问。

--GND 网络---

在数据表的第24页、建议使用由一个二极管和一个电阻器并联组成的 GND 网络来保护器件免受电源损失。 第25页提到二极管的额定电流应大于100 mA 并且"在任何情况下正向电压应小于0.6V "。 我难以确定二极管需要电压小于0.6V 的最大电流("环境")、因为上述> 100 mA 不是那么精确。 在"绝对最大额定值"中、GND 引脚上的电流指定为具有-100至250 mA 的最大值。 我能否使用压降为最大值的二极管。 250 mA 时为0.6V? 对于反向电压额定值、我假设我必须使用最大钳位电压、根据第7页、这将是70V。 该假设是否正确?

评估模块 TPS274160EVM 在 BOM 中列出了一个 BAS21-7-F、但当我查看该二极管的数据表时、即使在低于推荐使用的0.6V 电流下、正向电压也要高得多。 您能否更详细地说明如何正确选择二极管?

关于与二极管并联的电阻器、应该预期会有哪种功率损耗? 该 EVM 使用采用0805封装的.125W 电阻器、但是否可以使用较低功率的0603电阻器?

外部电视---

为了进一步防止电源损耗、我想在器件的输出端添加一个额外的 TVS 二极管。 为了确保外部 TVS 二极管仅在发生断电时导通、我要将其钳位电压增加到高于 IC 的内部钳位。 但是、由于我仍需要低于 MOSFET 可承受的最大 V_DS 电压、因此我需要此值来选择合适的二极管。 您能否向我提供此信息、因为我在数据表中找不到该信息? 或者、如果实施了 GND 网络、您建议不要使用外部 TVS?

提前感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    --GND 网络---

    关于接地网络建议:  

    在背面、二极管需要处理您可以看到的所有反向关断电压。 在 EVM 上选择 BAS21的原因是为了测试该器件的汽车版本的 ISO 标准。 如果需要较少的反向关断处理能力、则可选择另一个二极管、并且 可使用另一个肖特基二极管  

    主要建议您不要在 IC 接地引脚上看到大于0.6V 的电压、从而确保不会无意中触发接地损耗

    对于并联电阻、我们建议的额定功率至少为0.125W。  

    外部电视---

    对于外部 TVS 钳位、我们建议将钳位电压低于内部 TVS 钳位以使 FET 意外导通。

    器件能够处理的最大 VDS 是器件内部钳位达到的值。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth Higgins:

    感谢您的回答。 我针对 GND 网络使用了1206电阻器、以确保粉末绝对高于0.125W。对于二极管、 我选择了一个最大反向电压为90V 的 SMS190。这对于我的应用来说足够了、并且压降明显低于 BAS21、 但是、当电流大约为200 mA 时、典型的正向压降超过0.6V。但是、根据我对您的帖子的理解、 只要正向电压超过0.6V、器件就不会突然停止工作。更强烈的建议是确保安全。

    对于外部 TVS 钳位、我们建议将钳位电压低于内部 TVS 钳位以使 FET 意外导通。

    器件能够处理的最大 VDS 是器件内部钳位达到的值。  

    [/报价]

    我可以看到您的观点是选择一个低于器件内部钳位的 TVS 电压、但我的原始想法是在外部 TVS 上选择一个更高的击穿电压。 正常情况下、IC 的有源钳位会钳制具有电感负载的关断电压。 只有在发生断电时、外部 TVS 二极管才会保护器件、因为有源钳位不会工作。 这就是我询问内部 FET 的确切规格的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    正向电压必须不超过0.6V、以确保不会出现会禁用开关的意外接地损耗。 不过幸运的是、您无需查看 在200mA 时选择的肖特基二极管的正向电压、而是查看开关的最大静态电流(6.2mA)、如下方和数据表所示:  

    这是流经器件接地引脚进入肖特基二极管的最大电流。  

    根据 您选择的 SMS190二极管、6mA 处二极管的正向电压将小于0.4V、这是足够的。  

      

    内部 VDS 钳位的电压范围如下所示和数据表中所示:  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的进一步解释。

    不过幸运的是、您不需要查看 在200mA 选择的肖特基二极管的正向电压、而是查看开关(6.2mA)的最大静态电流(如下所示和数据表中): 

    这正是我要查找的信息。 我有点困惑、因为在数据表中、您指出"在任何情况下 GND 网络正向电压中的反向电流保护二极管都应低于0.6V "、但我不清楚您对"任何情况"的理解。 您的帖子通过指定静态电流是我在选择二极管时需要记住的值、为我澄清了相关问题。 现在、所选的 SMS190实际上似乎就足够了。

    关于 TVS 二极管、我听从您的建议、选择钳位电压低于 IC 内部钳位电压的 TVS 二极管。 这样、在关闭电感负载的同时钳制电压的应力从 IC 转移到外部 TVS 二极管。

    再次感谢您的支持。 我现在将完成电路板并订购一些原型、以供进一步测试。

    此致、

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:  

    很乐意为您提供帮助! 祝您在设计的其余部分中一切顺利。

    如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、  

    伊丽莎白