This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:应用问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279167/tl431li-q1-application-question

器件型号:TL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、团队成员:

客户想要使用 TL431LIAEDBZRQ1、一些应用问题如下所示:

1) 1)输出为2.5V。 TL431对于输入和输出之间的压降是否有任何要求? 最小输入是多少?

2) 2)输出负载大小是否有最小电流限制? 我目前的最低情况可能只有35uA

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    Unknown 说:
    1)输出为2.5V。 TL431对于输入和输出之间的压降是否有任何要求? 最小输入是多少?

    最小输入(阴极)电压是输出(基准)电压、输入电压可高达36V。

    Unknown 说:
    2)输出负载的大小是否有最低电流限制? 我当前的最低情况可能只有35uA

    输出电流(基准输入电流)的唯一限制是最小-5mA 和最大10mA 的绝对最大额定值、以免对器件造成损坏。

    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    关于第二个问题,有一个请求说0.6mA ---- IKA,这是否与输出电流有关? (客户仅35uA)

    此外、请帮助查看以下 SCH:

    Vin =3.3V、Vout = 2.5V、I load 范围= 35uA-Vout -2mA。

    它们的主要问题是当负载非常小时、TL431的输出是否稳定?  

    此致、

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    0.6mA IKA 与输出电流有关、低于该最小值会导致电压调节不准确。 我们的 ATL431LI-Q1 并联稳压器可在低得多的80uA IKA 电压下运行、可调器件型号为 ATL431LIAQDBZRQ1。 从客户的角度来看、这仍需要将电流增加至35uA。

    谢谢。
    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    因此从您的发言来看、IMin 仅与精度问题、此处的任何其他影响有关。

     当 IKA 低于80uA 时、您是否有任何精确度数据?

    增大电流是一种解决方案、但另一方面、客户还可以评估他们是否能够接受35uA 精度下降带来的影响。

    非常感谢。

    此致、

    兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    这不仅会影响精度、而且还会影响器件正常运行以调节电压的能力。 当 IKA 低于80uA 时、没有准确性数据、因为 TI 不建议这样做。

    谢谢。
    约书亚