主题中讨论的其他器件:TL431
您好、团队成员:
客户想要使用 TL431LIAEDBZRQ1、一些应用问题如下所示:
1) 1)输出为2.5V。 TL431对于输入和输出之间的压降是否有任何要求? 最小输入是多少?
2) 2)输出负载大小是否有最小电流限制? 我目前的最低情况可能只有35uA
此致、
兰溪市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队成员:
客户想要使用 TL431LIAEDBZRQ1、一些应用问题如下所示:
1) 1)输出为2.5V。 TL431对于输入和输出之间的压降是否有任何要求? 最小输入是多少?
2) 2)输出负载大小是否有最小电流限制? 我目前的最低情况可能只有35uA
此致、
兰溪市
兰溪、您好!
1)输出为2.5V。 TL431对于输入和输出之间的压降是否有任何要求? 最小输入是多少?
最小输入(阴极)电压是输出(基准)电压、输入电压可高达36V。
2)输出负载的大小是否有最低电流限制? 我当前的最低情况可能只有35uA
输出电流(基准输入电流)的唯一限制是最小-5mA 和最大10mA 的绝对最大额定值、以免对器件造成损坏。
谢谢。
约书亚
Joshua、
关于第二个问题,有一个请求说0.6mA ---- IKA,这是否与输出电流有关? (客户仅35uA)
此外、请帮助查看以下 SCH:
Vin =3.3V、Vout = 2.5V、I load 范围= 35uA-Vout -2mA。
它们的主要问题是当负载非常小时、TL431的输出是否稳定?
此致、
兰溪市
兰溪、您好!
0.6mA IKA 与输出电流有关、低于该最小值会导致电压调节不准确。 我们的 ATL431LI-Q1 并联稳压器可在低得多的80uA IKA 电压下运行、可调器件型号为 ATL431LIAQDBZRQ1。 从客户的角度来看、这仍需要将电流增加至35uA。
谢谢。
约书亚
Joshua、
因此从您的发言来看、IMin 仅与精度问题、此处的任何其他影响有关。
当 IKA 低于80uA 时、您是否有任何精确度数据?
增大电流是一种解决方案、但另一方面、客户还可以评估他们是否能够接受35uA 精度下降带来的影响。
非常感谢。
此致、
兰溪市
兰溪、您好!
这不仅会影响精度、而且还会影响器件正常运行以调节电压的能力。 当 IKA 低于80uA 时、没有准确性数据、因为 TI 不建议这样做。
谢谢。
约书亚