This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:软件开发

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278190/bq25798-software-development

器件型号:BQ25798

想咨询下,这个器件使用5A充电的时候,需要每次充电的时候都需要再进行一次寄存器的配置吗?

是否可以保持5A电流充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    请用英文重新发布。

    谢谢。

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问、当我使用 BQ25798进行5A 充电时、是否必须打开 MPPT 模式?
    没有有关如何使用5A 充电的文档。
    此外、是否需要为每个充电周期再次配置寄存器以进入5A 充电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    否。  MPPT 是可选的。 只要 WD 计时器没有到期或被禁用、充电器就会保留充电电流设置。  由于封装功率耗散限制、对于该充电器而言、实现5A 的充电非常具有挑战性。  我建议使用750kHz 开关频率和2.2uH 电感器、以实现最高效率。  即使这样、封装也可能变得过高、并迫使 IC 进行热调节。

    此致、

    杰夫