This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SoC 在弛豫期间上升。

Guru**** 2811625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267185/bq27542evm-soc-rises-during-relaxation

器件型号:BQ27542EVM

您好!

在将电池放电到50%,后、让它休息一下。 在 电池放电到50%后的弛豫阶段、SOC 从50%变为51%、52%和53%。

以下是 gg 文件和测试数据。 造成这个问题的原因是什么?  我们应该如何改进它?  寄存器配置是否正确?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../1_23002D00_20230905.gg.csv

e2e.ti.com/.../1_23002D00_20230830.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计根据 OCV 测量值和温度重新计算 SOC。 这可能会导致 SOC 升高、即使对于配置正确的监测计也是如此(例如、实际 SOC 确实会由于温度变化而升高)。

    请启用平滑处理。 这将使 SOC 保持稳定的静置状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启用平滑、 RlxSmEn 和 SMSYNEN 不启用、但 SOC 在 RELAX 模式下上升。

    放电结束时、SOC 和 SOC 未滤波为50%。 则未过滤的 SOC 会降低、但 SOC 会上升。 这一现象非常奇怪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果小(非零)电流导致 滤波剩余容量的库仑计数发生变化、使 SOC 增加、则滤波 SOC 会增加。

    以下是 OCV 测量之间传递的电荷(库仑计数、单位为 mAh)(复位传递的电荷、因此看起来像锯齿波形)和滤波后的剩余容量(单位为 mAh):

    因此、在长时间的休息时间内、监测计会"测量"通过的电荷、从而使过滤的剩余容量增加。 每次监测计进行 OCV 测量时、未滤波的剩余容量会重新调整。

    问题是、在您的情况下、监测计能够轻松测量充电电流。 将当前死区设置为8mA、因此电量监测计不会报告此电流(大约1000s 内1mA 导通的电荷变化、这意味着测量的电流几乎为4mA、 低于8mA 电流死区设置)、但如果存在电流、它将调整库仑计数、这就是您看到 SOC 增加的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设置 SMSYNEN=0和 RlxSmEn=0。 根据 TR 文件、此时未开始平滑处理。 在弛豫期间、SOC 应保持不变、但仍会增加。 在站立7天之后,这一比例从64%上升到71%。

    我的寄存器配置如下。  如何修改它以改善此问题?

    期待您的回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能是因为电流非常小(可能是错误的)。 除了禁用平滑处理之外、不能轻松修复它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我设置的寄存器已关闭了弛豫状态的平滑处理、但 SOC 仍在上升。

    我设置 SMSYNEN=0和 RlxSmEn=0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    是否已尝试设置  SMSYN=0和 RlxSmEn=1?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jose、

    1、设置 SMSYNEN=0和 RlxSmEn=1 ,SOC 波动。

    2、SMSYNEN=1且 RlxSmEn=1

    3、SMSYNEN=1且 RlxSmEn=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 风海岩:

    是在 PACK 配置寄存器中平滑设置吗? 如果是、请禁用它。


    这样、每次 进行 OCV 测量时、未滤波的容量值都会重新调整。

    此致、
    何塞·库索