This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409EVAL:LM3409评估套件无法驱动珀耳帖冷却器

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274997/lm3409eval-lm3409-eval-kit-unable-to-drive-peltier-cooler

器件型号:LM3409EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3409

您好!

我正在尝试使用 LM3409评估套件来控制通过珀尔帖冷却器(CUI 器件型号  CP85438)的电流。 输入电压为12V、我使用模拟调节电位器将电流调至1A。 我无法获得如下面示波器捕获所示的稳定输出。  评估套件可以正常驱动直流负载、因此我认为评估板工作正常。

我是否因珀尔帖设备的工作电压低而遇到关闭时间问题? 输出上升到1.243V 以上、因此关断时间电容器应正常工作。  

在这里、我应该考虑调整哪些参数?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否再次帮助提供所附的文件? 因为我无法打开它们。  

    我已查看  CP85438数据表、似乎输出电压型号  与温度相符。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我已重新上传链接。

    通过实验以1A 的电流驱动 CP85438时、工作电压约为~5V。 LM3409应该能够在此范围内正常工作? 您是否有任何其他客户使用此部件驱动 Peltier 模块?

    谢谢!

    https://imageupload.io/gHg1b3odBK6of2g

    https://imageupload.io/OLryYWaDvRmQ5xq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 VIN、ENBLE 在运行期间始终保持稳定、您还可以帮助捕捉 COFF、SW 的波形吗? 如果可能、还请捕获电感器电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Micheal:

    您尚未回复 E2E 帖子、因此我假设您已解决您的问题。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们无法解决此问题、因此我们切换到了另一个部件。