This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:IEC62368认证

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279485/tps1641-iec62368-certification

器件型号:TPS1641

大家好、

TPS1641是否具有 IEC62368认证? 如果有、您能否分享 CB 报告或 IEC 报告?

此致、

信德贵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    我们将在今年11月底之前获得认证。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    好的、我明白。

    我们是否有关于 TPS1641的最新 CB 或 IEC 报告? 到目前为止、我们不关心 IEC62368。

    此致、

    信德贵志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    CB 和 IEC 是相同的,意味着整个计划和认证机构。 我们将遵循 UL2367和 IEC62368-1、这两个标准符合 CB/IEC。 我们将在11月之前获得所有证书并  

    此致

    G·库纳尔