This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:RSOC 和 ASOC 值不正确

Guru**** 2558460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279189/bq40z80-improper-rsoc-and-asoc-value

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 Techs:

我将一个名为 bq40z80的电量监测计 IC 连接到4s2p 电池组合。 我们在确定 RSOC 和 ASOC 值时面临问题。 RSOC 始终显示为100%、而 ASOC=0。
尽管充电/放电电流和电压等充电和放电参数与要求相同或由我们手动设置。

有人能 在这里帮助我们了解需要检查哪些其他参数才能具有不同的 RSOC 值。

谢谢  

A·卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anshuman Kashyap、

    您是否已获得 chemID? 您是否完成了学习循环?  

    如果以上是、则电量监测计可能需要一个充电/放电周期来更新 RSOC 参数。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose Couso,

    我发现化学 ID 与我的电池类似、但我没有执行学习循环。  

    因为这是一个测量仪表,所以根据电压电平,它不应该是基于这种读数。  

    您能否详细说明一下有一个充电/放电周期来获取更新的 RSOC 参数的原因。

    除了这一点,同时执行学习周期,我得到的 Lstatus ()为零,你能告诉我这是什么意义

    谢谢

    A· 卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anshuman:

    您能否详细说明为何需要充放电循环来获取更新的 RSOC 参数。

    电量监测计会根据仿真运行预测。 这意味着如果监测计没有经历过充电或放电、它就不会知道电芯已进行 hoe 放电以及经过了多少电荷。

    另一个注意事项是、您提到您尚未完成学习周期、这意味着您可能尚未正确配置电量监测计。 监测计只需配置极少的参数即可了解电池的化学成分。 请参阅 第3节与学习周期完成相关的数据闪存配置设置

    除了这一点,同时执行学习周期我正在获得 Lstatus ()为零,你能不能让我知道这是什么意义

    这也可以解释 RSOC 没有改变的原因。 如果未启用 Impedance Track 算法、电量监测计不会执行任何仿真。 请发送 IT_EN 命令以启用 Impedance Track。 有时可将其命名为 GAUGE_EN 命令。 请参阅下面的


    启用后、LStatus 应为0x04。

    此致、
    何塞·库索