This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13610:使用案例:VIN= 6V Vout=5V @8A 可以吗?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610, TLVM13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280043/tlvm13610-use-case-vin-6v-vout-5v-8a-possible

器件型号:TLVM13610
主题中讨论的其他器件:TPSM63610

团队、您好!

根据下表、当 Vout=5V 时、我们建议 Fsw = 500kHz 到1.4MHz (我想 Fsw 到 Vout=9V 是错误的?)

fsw = 1.85MHz 时的最大占空比指定为87%、典型值为:

对于给定的应用、占空比= 5V/6V = 83.3%。 1MHz 时是否支持该功能?

占空比是否取决于开关频率?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您从 TPSM63610数据表导入的突出显示部分、并且针对此 TLVM13610数据表标记错误。  

    红色高亮显示 0.75 MHz 至1.5MHz 的单位。

    建议的开关频率是基于保持电感器纹波比不超过最大负载电流的20%至50%。

    此器件应能够支持您的1MHz 应用。  

    此致、

    吉米