This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:如何知道 HG 或 LG 的电压,TPS92641中用于外部 NMOS 的 Vgs?

Guru**** 2584165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280054/tps92641-how-to-know-the-voltage-of-hg-or-lg-vgs-for-external-nmos-in-tps92641

器件型号:TPS92641

尊敬的先生:

就像问题一样、TPS92641的数据表中似乎没有这些参数、即 HG 和 LG 引脚中 NMOS 的实际 Vgs。

此致。

大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否需要一些有关如何选择外部 MOSFET 的指导?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是!

    Vin = 12V、 单 LED Vf = 3.8V、ILED = 30A、用于我们的项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您可以在 数据表中的第6.5节"电气特性"中找到栅极驱动器的规格。

    您可以查看栅极驱动器由 V_CCREG 电压供电。

    这些规格将帮助您找到具有适当 Vgs (th)的合适 MOSFET。

    此致、

    周老师