This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:我想使用 REF102作为传感器的电压源。 作为一个电源元件、REF102支持的最大电流输出是多少

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279724/ref102-i-want-to-use-ref102-as-a-voltage-source-for-the-sensor-what-is-the-maximum-current-output-which-is-supported-by-ref102-as-a-power-supply-component

器件型号:REF102

作为我们的项目实施之一、我们计划使用

那么、如果有任何需要、您能否提供包括隔离变压器反馈电阻器配置在内的基准电路以及元件详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rajewaran  

    您能否提供有关您的项目的更多详情,说明为什么需要参考。 为什么还需要隔离?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉杰斯瓦朗  

    感谢您的详细介绍。  REF102的输出引脚支持10mA 电流。 您可以添加图7B (第8页)所示的 PNP 晶体管、以改善负载。  

     

    我想知道您需要的总负载电流是多少?  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以为 ADC 基准电源做出这些安排吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rajeswaran  

    REF102的输出为10V。 您是指 ADC 的 ADC 电源还是基准输入? 我是否能够知道您正在使用哪个 ADC?  

    此致  

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该10V 电压将加载电池作为电源电压、我们通过 ADC ADS114返回信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rajeswaran  

    是的、该基准 可将其与 ADS114配合使用作为 REFP 和 REFN 输入、因为 MAZ 基准输入可高达 AVDD。 请确保直接从基准 ADC 的 REF 引脚和 GND 引脚走线、以避免 IR 压降。  此 ADC 提供内部缓冲器、因此路径将为高阻态。  

    此致

    Trailokya