This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28631:启动期间出现故障

Guru**** 2814405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28631, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279207/ucc28631-fault-during-startup

器件型号:UCC28631
主题中讨论的其他器件: UCC28630

我使用 UCC28631设计了一个反激。 它未启动、当我探测 SD 引脚时、我获得了该波形。 请告诉我此类脉冲计数显示的故障类型。 反激完全不会启动、我认为这是一个锁存故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soumik:

    感谢您在 UCC28631上提出查询。

    以下是来自 SD 引脚数的故障代码列表。  故障代码脉冲序列从~30us 正脉冲(启动脉冲-可用于示波器触发器)开始、然后是~1us 正脉冲序列、再是~10us 的低间隔以表示脉冲序列结束。 对开始/结束之间的1us 脉冲进行计数。 以下是 UCC2863x 器件的故障代码映射。

    4 - VDD 过压
    5 - VDD 欠压
    12 -过载计时器超时-仅适用于 UCC28630
    14 -运行时的交流(即大容量电容电平)欠压检测
    15 -内部过热(芯片温度)
    18 - SD 引脚故障
    20 -输出过压
    21 - VSENSE 引脚故障
    22- DRV 引脚故障
    23- CS 引脚故障
    24 -触发 X 电容放电事件-仅适用于 UCC28630/3
    25 -启动或重新启动前的交流(即大容量电容电平)欠压检测
    26 -外部过热故障(SD 引脚被拉至低电平)

    似乎是21。  

     UCC28631上的锁存故障模式有一些可能的原因:

    - CS 引脚开路(或串联馈电电阻过大>10k )

    - CS 引脚意外短接至 GND

    - VSENSE 引脚开路(或辅助绕组上分压器对的戴维南电阻大于20k、或这些电阻中的一个或其他电阻开路)

    - VSENSE 引脚短接至 GND (或辅助绕组上分压器对的戴维南电阻小于10k,或者这些电阻中的一个或其他电阻短接)

    - DRV 引脚从外部短接 至 GND (或通过太小的电阻<~2k 下拉至低电平)

    因此、根据测试条件、我怀疑它可能与 VSENSE 引脚有关或 VSENSE 引脚上的电压过低。

    如果您还有其他问题、请告诉我们。

    此致、

    哈里什