This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:仅使用一个半桥运行。

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279012/bq25756-operation-with-one-half-bridge-only

器件型号:BQ25756

尊敬的 Ethan:尊敬的 TI 团队:

我想实现双向充电器。 输入/输出电压始终为50V。 电池电压始终低于28V。 如果仅安装半桥1、驱动器 IC 能否工作?  

感谢您的提示、

此致、Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    遗憾的是 

    没有。 您必须安装所有4个 SW MOSFET 才能使 BQ25756正常运行。