This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A:外部灌电流能力

Guru**** 2505285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275910/tps62a01a-external-sink-capability

器件型号:TPS62A01A

我想知道 当外部电源升高电源轨电压时、TPS62A01A 是否能够灌入电流。  具体而言、我有一个与 ESD 事件相关的问题、这些事件通过 IC 的导向二极管被 ESD 钳位到电源轨。  在查看 TPS62A01A 的方框图时、似乎有一个可通过导通来从电感器灌入电流的低侧 MOSFET。  方框图如下所示:

如果事实如此、 TPS62A01A 似乎会对上升电压做出反应并加以控制。  但是 ESD 事件的速度是否太快、 TPS62A01A 无法进行补偿?  或者电源轨上的所有电容是否会减慢上升速度、从而让 TPS62A01A 有足够的时间保持电压不上升?

此致、

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我将在周一回到您的身边。

    谢谢。

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    感谢您的耐心。

    我想您谈到了两个不同的主题:灌电流能力和 ESD 保护。

    如果我重新表述您的问题、您想知道如果输出端发生非常快的 ESD 事件、器件是否会受到保护? 我的理解是否正确?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的帮助。  问题与保护器件无关。  这关乎保护机制在发生 EOS 或 ESD 事件时可能对电源轨产生的影响。  在 TI 网站上有关过压的视频中、它们展示了如果外部源的电流倾入电源轨会发生什么情况。  下面是该视频的屏幕截图:

    电压可能来自图中所示的 ESD 事件或持续过压。  本示例中的稳压器可能是线性稳压器、不能灌入电流、因此电压会上升、直到 TVS 二极管将其钳位在19.2V。  但是、开关稳压器能够灌入和拉取电流。  我的问题是  TPS62A01A 是否 能够灌入电流、以及它是否能够足够快地将电流的阶跃输入抵消到其输出端。  一方面、2.4 MHz 开关频率可能比该事件更慢、但另一方面、电源轨上的所有电容都可能有助于减缓浪涌、 此外、2.4 MHz 开关频率使 TPS62A01A 能够 防止电压上升、因为它可以停止注入电流、甚至可以吸收电流来防止电流上升。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    今天是在德国的假期。 明天再回来。

    谢谢

    杨恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    - 根据数据表第7.2节中的规范、TPS62A01A 受到 ESD 保护。  

    -如果在任何引脚上发生过压情况,只要不超过设备的 AMR ,设备将受到保护。

    但是开关稳压器可以灌入电流并提供电流[/报价]

    - 并非所有的开关调节器。

    我的问题是  TPS62A01A 是否 能够灌入电流

    - TPS62A01A 可灌入几 mA 的电流。  

    它是否能够足够快地抵消流入其输出的电流的阶跃输入。  [/报价]

    -您期望的输出电流阶跃是什么?

    [报价 userid="57075" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275910/tps62a01a-external-sink-capability/4837514 #4837514"]一方面、2.4 MHz 开关频率可能比事件慢、但另一方面、电源轨上的所有电容可能都有助于减缓浪涌、 而且、2.4 MHz 开关频率将允许 TPS62A01A 保持电压不上升、因为它可以停止注入电流、甚至可以吸收电流来阻止电流上升。

    你指的是什么事件? ESD 或过流事件或过压事件?

    如果您遇到特定的应用难题、请指明。 ESD、灌电流能力和过压事件等多个主题似乎都是综合在一起的、因此很难了解您的确切担忧。

    此致、

    费宾

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    感谢您的帮助。   抱歉、我在提问低侧 MOSFET 及其灌电流方式时引起了一些困惑。  我对同步降压转换器的工作原理进行了一些研究、现在我了解了下方 MOSFET 在方框图中的作用。  它实际上充当二极管、当上部 MOSFET 关断时、将电流环回电感器。  因此、它不会像我最初想象的那样吸收任何电流。

    我查找了从那里抓取屏幕截图的 ESD/EOS 视频、但找不到。  但我发现了一个非常类似的方法。  链接如下:

    https://www.ti.com/video/4080367001001

    如果您观看该视频、我认为这将有助于您理解我提出的问题。  以线性稳压器为例、介绍了它如何从 EOS 事件灌入电流。  该解决方案是电源轨上的 TVS 二极管。   TPS62A01A 在灌电流能力上与 LDO 有何不同?  您告诉我、它只能灌入几 mA 电流、这是有道理的、因为我意识到它不具有该功能。

    我的问题与 TPS62A01A 的自身保护能力无关。

    最终、我的问题是我是否需要在电源中包含 TVS 二极管。  如果电源能够吸收电流、我将不需要它们。

    LDO 具有一个传输晶体管、该晶体管不会以反方向导电、因此稳压器的输出会由于注入电流而上升。  这更多地是轻负载和低电容电路上的问题。  TPS62A01A 中的上部 MOSFET 与 LDO 的导通晶体管相似、但当上部 MOSFET 关闭时、电路会有所不同、这是因为电流通过下部 MOSFET 流回电感器、而输出电压下降。  如果输出由于注入电流而没有下降(甚至上升一点点)、TPS62A01A 应该会检测到这一点、并且上部 MOSFET 在每个周期中不会长时间导通、直到输出电压下降。  从这个意义上说、 TPS62A01A 会灌入其输出中注入的电流吗?  在输出端增加额外电容应该有助于吸收注入电流。  当然、它取决于负载。  如果输出端具有大量负载、则注入的电流相比极小、无关紧要。

    这个问题可能只有在 LDO 馈送的轻负载模拟电路中才会出现?

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    现在我更好地理解了。 EOS 和 ESD 是不同的。

    据我所知、TPS62A01A 内部没有 EOS 保护电路。 不管怎么说,我会再次与设计师检查,并让你在一两天。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    如果由于注入电流而输出没有下降(或甚至略有上升)、TPS62A01A 应检测到这一点、并且上部 MOSFET 在每个周期内不会长时间导通、直到输出电压下降。  从这个意义上说、 TPS62A01A 会灌入其输出中注入的电流吗?  [/报价]

    我向设计人员确认、 TPS62A01A 的灌 电流范围为几 mA (~100mA)。

    我建议在外部添加一些二极管作为保护机制。

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    很抱歉延迟回复。  感谢您从设计人员那里获得这些信息。  100 mA 似乎有很大的电流、这是不错的消息。  当然、这在很大程度上取决于负载和稳压器输出端的电容量。   感谢您深入探究并获得答案。  我可能会使用信号 TVS 二极管来防止电流进入 IC 的保护二极管。

    此致、

    格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    听起来很不错... 感谢您发送编修。

    谢谢。

    费宾