This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:VCC 测试检查

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279547/tps552892-q1-vcc-test-check

器件型号:TPS552892-Q1

您好、团队成员:

我的客户正在执行以下测试:

它们使用外部电源连接到 VCC 引脚、EXTVCC 拉至低电平。 但在实际测试中、它们会断开 VCC 引脚与5V 电源的连接。

以下是他们的测试结果:

VCC 会随 Vin 产生小幅升高、然后在 EN 引脚上拉时、VCC 引脚将保持在1.2V。 您可以看到如下的波形。

问题:

1. VCC 电压是否甚至来自 Vin 来选择外部电源? 请帮助解释波形中的电压变化。

2.这个1.2V 电压会影响 IC 的正常工作吗? 请帮助评估此处的风险。

此致、

兰溪市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兰溪、您好!

    1.当 EN=高电平时、无论 EXTVCC 连接到 VCC 是 浮动的还是0V、器件都将首先将 VCC 电压调节到1.2V。 原因是在 EXTVCC 连接到 VCC (选择内部 LDO)的情况下、如果 VCC 未稳压到1.2V (高于 EXTVCC 输入逻辑高阈值)、器件无法选择内部 LDO。

    2.在 VCC 上没有1.2V 的风险。 为 VCC 选择外部电源时、需要将5V 的电压连接到 VCC 引脚。