This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:由外部至 VCC 引脚供电时的热保护

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280203/lm5033-thermal-protection-when-powered-externally-to-vcc-pin

器件型号:LM5033

如果 IC 由15v 电源从外部供电并具有 以下选项、则热保护是否起作用:

1.输入电压为15V  

2.无输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    过热保护功能感应内核温度、这与对 LM5033施加偏置的方式无关、但要具体回答您的问题、请参阅以下内容:

    1. 如果 VIN=15V、并且启用了过热保护、这将打开9.6V 串联稳压器并关断 OUT1/2。
    2. 在没有 VIN 输入的情况下(我假设您随后将施加如下面红色部分所示的 VCC)、并启用热保护、从而打开9.6V 串联稳压器并关闭 OUT1/2。 在这种情况下、您仅依赖 OUT1/2禁用、因为没有应用于 VIN 的输入。

    此致、

    史蒂夫