请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36506-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR43610-Q1
大家好、
您是否在以下条件下具有效率图?
- V_OUT:5V
- F_SW:2.2MHz
- 模式:自动模式
我不确定为什么这个降压 D/S 主要提到1.0MHz、因为正如您知道的、1.0MHz 由于 AM 频带重叠而在汽车应用中不工作。 我真的想知道要与 LMR43610-Q1比较的效率数据。
此致、
庄司