This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641RSKT PMIC 原理图审阅

Guru**** 2390360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267449/tps650864-tps6508641rskt-pmic-schematic-review

器件型号:TPS650864

您好  

请查看我的 PMIC 原理图、因为这对我来说是新设计。

它对我非常有帮助。

此致

Ashishe2e.ti.com/.../4034.PMIC-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    请将每一项标记为"已使用(或未使用)且已完成"、以填写以下检查清单。 在您分享完成的检查清单后、我再看一下原理图。

    TPS65086x 原理图和布局检查清单(修订版 A)

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    我已经填充了该表。

    请检查此情况、如果需要任何更正、请告诉我。

    此致 e2e.ti.com/.../1346.TPS650860-Schematic-Checklist_2C00_-Layout-Checklist.xlsx

    阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    感谢您发送这篇文章。 我将在下周早些时候重温原理图并提供反馈。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    我复查了您的原理图。 以下是我的反馈:

    • BUCK3针对470uH 电感器进行了优化、这是 LX3的建议电感值。 如果您计划使用240nH 电感器、请运行额外的稳定性测试。
    • BUCK5是连接到 CTL4的默认上电序列的一部分。 您将需要在输出端具有适当的无源元件、包括电感器和输出电容器、以确保输出稳定(即使您没有计划将 BUCK5连接到负载)。
      • FB5需要连接到输出电容器
    • CTLx 引脚看起来未连接到外部开漏。 如果将所有 CTLx 引脚上拉至3.3V、则需要使用无源器件组装负载开关 A1、B1和 B2的输出。 您还将需要填充 LDOA3的输出。 这是因为如果 CTLx 输入被拉高、这些电源轨将被激活。
      • 如果您计划将一些 CTLx 引脚连接到 GND 以保持某些电源轨处于停用状态、则仅在无源组件处于停用状态时才可以从这些电源轨中移除。
      • 如需全面了解 TPS6508641电源序列、请参阅  图8-11 数据表。 所有有源电源轨都需要输出元件、以避免出现电源故障情况。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James  

    感谢您的答复。

    我已经记下了您的观点、并将在我的原理图中更新。

    PMIC 数据表中还有1个查询 、因为它与 BUCK6输出相连、所以 VCCO_PSIO 电源在 VCC_PSPLL 之前生成。 您可以在下图中看到、

    排序图中、它也来自 LDOA2的 BUCK6控制器之后。 如下图所示。

    但在 FPGA 数据表中 、您可以在下图中看到建议的定序

    请告诉我、hoe 此 PMIC 遵循这项 推荐的时序。

    此致  

    阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    这种建议的顺序是为了在上电期间尽可能降低 LPD 上的电流消耗。 TPS6508641不严格遵循此序列、因此上电时电流消耗可能会稍微增大、但 PMIC 可以处理这种差异。 据我所知、FPGA 数据表中显示的序列是最佳顺序、但不是必需的。

    总体而言、TPS6508641的设置应该不会出现功能问题。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的答复、

    我们有1个关于布局审核的查询、  

    数据表中提到了对于降压稳压器2信号、DRVH 和 SW 应布线为差分对、但在本例中、电感器放置在距离 PMIC 400mil 范围内、并且我们已按照下图所示对 DRVH 和 SW 进行布线。

     

    如图中所示、 SW 信号采用宽规划布线、而且 DRVH 和 SW 也 未采用差分布线形式。

    因此、请告诉我们您对上图中突出显示的信号的看法。

    此致  

    阿什什

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    我认为这不会给您的设计带来问题。 在我们的 EVM 上、DRVH 在经过 IC 的短布线后通过过孔进行布线是类似的。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James  

    感谢您的答复。

    如图所示、我们有 SW 节点的宽规划、但在您的参考设计中、SW 节点的布线宽度比我们的设计小

    这种 SW 节点宽计划 是否可行? 如有备注、请告知我们原因。

    此致

    阿什什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    SW 节点的宽平面应该没有问题。 最好为 SW 节点提供短而宽的布线。 在 EVM 上、由于我们选择了处理其他布线和元件放置的方式、SW 覆铜更薄。 如果您可以使输出指示器和电容器更靠近 IC、则可能会在 SW 节点中使用一些空间、因为该 EVM 即使在初始迹线宽度更薄的情况下也能工作。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    感谢您的答复。

    我们已经考虑了您的观点、PMIC 布局现已完成。

    请检查我的布局、并告诉我您对此有何想法。

    请找到图片以供参考

     

    另请查看下图、了解 PMIC 电路板的电流要求。

    此致

    阿什什 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    要进行完整的版式审核、请填写您共享并在此处上传的检查清单的第二部分:  

    1346.TPS650860原理图检查清单、布局 Checklist.xlsx

    此外、请以 Altium 或.brd 文件的形式共享布局、以便我可以详细了解布局。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James

    请接受我的请求。

    然后、我将会与他人共享相关文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    我已接受请求。 我将在10月9日之前不在办公室、但我应该在此后的2个工作日内完成布局审查。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    浏览过布局后、一切看起来都不错。 我们已经讨论了 DRVLx 路由、我认为即使不在顶层、也应该使用这些路由。

    此致、

    詹姆斯