This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:使用四个芯片进行12芯片组设置可以了吗?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279103/bq77915-12s-pack-setup-using-four-chips-okay

器件型号:BQ77915

您好、我们的客户刚刚问我们是否可以通过采用  我们为其标准锂离子18S-20S 电池组研发的四芯片 bq779701设计、为低至12S 的电池组添加支持。

从技术上讲、这应该是可能的、每个芯片 包含三个单元、但我想知道数据表或应用手册中是否有任何实际问题? 谢谢!

此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    由于 BQ77915专为3-5节电池而设计、因此每个器件应该可以使用3节电池。  我要关注的主要方面是 VDD 电压。  请确保客户期望 电芯工作的电压范围不会导致 VDD 电压过低。   

    我建议仔细查看器件的电气特性、以确保客户的电芯不会导致 VDD 降至阈值电压以下、例如 VPOR 或 Vshut、这些电压可能导致关断或阻止器件上电。     有关关断、上电复位和充电抑制的更多信息、请参阅第9.4.1.1、第9.4.1.5和第9.3.14节。

    最后、仔细检查来自 CTRC 和 CTRD 引脚的信号、以确保它们的强度足以被下方器件识别。  这对于 FET 开关至关重要。  另请注意 CCFG 引脚的连接。  此引脚必须具有与电芯编号相匹配的适当连接:

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    我们对所有阈值的初始审查看上去一切正常、但我们会重新进行检查以确保一切正常、并将设置 CCFG 系列。 不过,我对你提到气候技术中心和气候技术研究中心有点担心。 如果我们从不采用会导致问题的 VDD 值(如上所述)、是否存在可能严重影响 CTRC/CTRD 电平从而干扰良好的 FET 开关的情况?

    我们担心告诉客户12芯串联电池只能在原型中发现存在问题。

    电芯电压绝不能降至2.5V 以下、从而实现7.5V 的最小 VDD、因为我们在 BMS 中提供了音频警报电路、用于让用户知道电池组的电压下降得太远(例如在扩展存储空间中)。 这应该可以防止电芯自放电过度耗尽电池组(低于 POR、关闭和充电抑制)。

    但是、如果一节电池达到2.8V、bq7791501应关闭放电 FET、从而在所有 VDD 甚至高于7.5V 时停止使用电池包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为您目前的设计不会带来问题。  检查 CTRD/C 信号强度是一种很好的做法。  我们通常建议将电芯数较多的器件放在电池组中的较高位置(例如:对于13个和3个器件、底部器件:4S、中间器件:4S、顶部器件:5S)、以确保 CTRD/C 电压尽可能强。   

    由于此建议、我认为建议您检查 CTRD/C 引脚是明智的。  话虽如此、如果您的 VDD 电平足够大、那么您应该不会看到问题。  此建议更多的是为了优化而不是满足信号强度要求。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    这听起来不错。 感谢您耐心解答我的所有问题! 请认为该问题已解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这根本不是问题!

    此致!

    安德里亚