This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:BQ24800充电电流、预充电电流和终止电流

Guru**** 2512425 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ24800, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277430/bq24800-bq24800-charging-current-pre-charge-current-and-terminating-current

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2、BQ40Z50 、BQ40Z50-R1

您好!

在 BQ24800芯片的 DataFlash 中设置充电电流、预充电电流和终止电流是否可以设置?

或者它是否在 SMBus 与智能电池通信期间依赖 ChargingCurrent ()值?

此致、

梅尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:  

    感谢您与我们联系!

    可以在寄存器0x14中设置充电电流、但预充电电流和终止电流由 BQ24800在内部控制。  

    您能否提供更多有关最终应用和充电要求的信息?  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿亚!

    感谢您的回复。  我还在等待访问安全站点以获取 BQ24800数据表。  但假设充电电流()= 0时,充电终止可以通过 smbus 来处理。   

    我们将使用3节串联电池。

    充电电压为4.15V/节电池。

    电流为300mA 预充电电流、100mA 终止电流和1A 充电电流

     来自电源插座/适配器的典型输入为18V。

    它将用于移动对讲机和扫描器。

    此致、

    梅尔文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:  

    感谢您的耐心。  

    您对安全站点的访问权限现在应该得到批准、您能否检查并确认?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢!  但是、我似乎找不到关于预充电电流的信息。

    可以通过 从电池获取寄存器 ChargingCurrent = 0来设置充电终止。

    您是否能够帮助关注预充电电流?

    此致、

    梅尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:  

    我将对此进行深入研究、并在星期三之前向您提供反馈。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Aya。

    我只想补充一点、我们将 bq40z50-R2与充电器 IC 一起使用。

    此致、

    梅尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melvin:  

    在这种情况下、电池电量监测计团队可以帮助您使用 BQ40z50设置预充电电流。  

    我会将该线程重新分配给他们。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我们不使用 bq40z50的预充电 FET、但需要依赖充电器。 请帮助您了解有关 bq24800预充电的信息。

    我只提到了电池的电量监测计是 bq40z ifbin 的情况、可以通过 smbus 通过充电电流信息来控制预充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是让我的问题更清楚一点、bq40z50-R1具有可广播到智能充电器的充电电压和充电电流方案。 检查 bq24800的寄存器、可以写入同一个寄存器。  Im 想 bq40z50是否可以直接写入 bq24800的0x14、电流是否会相应调整? 如果可能、我认为这将是预充电电流设置的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Melvin、您好!

    是的、处于广播模式的 BQ40Z50可与 SMBus 充电器配合使用、以便在没有主机的情况下控制充电曲线。

    我们提供了一些应用手册来说明其功能: https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8

    此致、

    怀亚特·凯勒