This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC28780与 UCC28782之间的区别#39是什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2893, TPA3251, UCC28780, UCC28782, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277826/ucc28782-what-s-the-difference-between-ucc28780-and-ucc28782

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:TPA3251UCC28780、UCC2893 TL431

我想介绍音频放大器的设计。

我们将采用 TPA3251作为 D 类放大器。

另一方面、我将使用 UCC28780作为 TPA3251的电源。

那么、您能告诉我 UCC28780与 UCC28782之间的区别吗?  (问题1)

我们希望设计具有极小的尺寸。 我选择 UCC28780。

据我所知、此器件适用于 USB PD。

但我相信 UCC28780或 UCC28782可以用作音频电源(用于 TPA3251 )。 是这样吗? (队列2)

到目前为止、我一直使用 UCC2893 (PWM 有源钳位 FLYBCK)。 但该设计并不适合尺寸非常紧凑的应用。  

请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高德

    感谢您对 UCC28780的查询。

    UCC28780和 UCC28782均针对离线应用进行了优化。 UCC28782是 UCC28780的下一代产品、 它集成了 UCC28780的所有特性以及 EMI 抖动、输入 OVP、升压电感器集成等一些新特性、可促进宽输入运行。

    这实际上取决于您的输入电压规格。 如果是低电压输入、我建议 PWM 有源钳位本身、否则考虑使用 UCC28780。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人。"

    我了解了 UCC28780与 UCC28782之间的区别。

    但我想确认以下几点。

    1) PWM 有源钳位反激式(如 UCC2893)和 PFM 有源钳位反激式 (如 UCC28780)的差异  

    2) UCC28780和 TPA3251是否 是很好的匹配。 (UCC28780是否用于音频应用)

    我们的要求如下。

    AC85-264V

    紧凑型高精度电源

    无可闻噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德善:

    谢谢你的答复。

    问题2)我认为、根据您85至264Vac 的输入电压规格、并且使用 TPA3251、我假设您的应用的功率等级约为160-220W。 因此、UCC28780应该适合此功率级别。 您是生成单极电压还是双极电压? 双极可能会限制交叉调节。

    问题1)很抱歉、我对 UCC2893不太了解。 也可以在产品专家 UCC2893的帮助下另行发表问题。 但 UCC2893作为有源钳位正激式拓扑应适合该应用。 但对于离线交流/直流转换、我认为 UCC28780可能更适合。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harish  

    谢谢你的答复。

    我明白你的意思。

    最后,我想对相关的法规表示认可。

    如果可能、我们希望 TPA3151的电源是双极的。 (例如±20V)

    您说 tipolr 可能会抑制交叉调节。  

    但是、我认为从+B 电压到-B 电压的负反馈控制不会有问题。 (如附件中的文件)
    你怎么看?
    如果仍然使用单极电源、则执行此操作(例如+40V)

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UCC28780、如随附的文件所示。
    无法从+B 获得到-B 的反馈控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德善:

    感谢你的评分

    为了在使用双极电源时实现更好的调节、建议在次级上添加一个电容器、如以下参考文献中所示、以改进调节。

    https://www.edn.com/power-tips-85-adding-a-single-capacitor-to-improve-cross-regulation-in-dual-output-flyback-power-supplies/

    https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND351-D.PDF

    您展示的上述配置应该可以正常工作、但我认为它仍然具有较差的交叉调节能力、因为泄漏电感会导致调节性能下降。 但必须进一步研究您的 TL431配置。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, Harish

    感谢您提供的宝贵信息。

    我将阅读您分享的文档。

    虽然交叉调节可能较差,我们可以采用 UCC28780作为双极电源。

    是这样吗?

    无论如何、我会尝试使用双极电源类型。

    如果添加问题 occuer,我将再次发布。

    谢谢。

    德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德善:

    如果您还有其他问题、敬请告知。 是的、上面的文档展示了一个小型双极电源抑制电路、它可应用于 UCC28780。

    谢谢!

    此致、

    哈里什