This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:有关使用 LP5562内部时钟的问题

Guru**** 2436890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279831/lp5562-questions-regarding-using-lp5562-internal-clock

器件型号:LP5562

您好  

我们有一些 与使用 LP5562内部时钟有关的问题、您能帮助澄清以下有关 LP5562的问题吗?

  1. 我们能否在没有外部32kHz 时钟的情况下使用 LED 驱动器 LP5562?
  2. 如果我们使用内部时钟、我们是否可以将 LED 驱动器设置为待机模式/正常模式/省电模式

       

3.我们可以将 LP5562设置为省电模式并控制 LED 的行为吗?

4. LP5562中的静态电流和关断电流的数量是多少? 我在数据表上找不到该信息。

5.如果我们计划使用内部时钟、我们可以将 CLK_32K 接地。

6、关于电流消耗、如果我们对 LP5562使用内部时钟、电流消耗是否高于使用外部时钟?

7.请帮助查看下面的 LP5562原理图  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    我已经给您发送了一封电子邮件、请勾选您的邮箱。 谢谢!

    BR、Jared