This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:调整输出电压范围是否可以降低输出纹波

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279524/tps62872-q1-whether-adjust-output-voltage-range-can-reduce-output-ripples

器件型号:TPS62872-Q1

您好、专家:

我的客户在以下两个问题上需要您的帮助:

1.是否进行以下参数调整有助于减少 TPS62872-Q1的输出纹波?

2.客户要将 SW 频率更改为3M,只需将 FSEL 引脚更改为相应的配置,对吗?

谢谢、此致、

道研

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daoyan:  

    感谢您与我们联系。  

    请在下面找到我对您的问题的答复:

    1.以下参数是器件在提供的范围内能够支持的电压增量。 例如、可选择使用0.4V 至1.305V 的电压范围设置、您就可以将电压增大或减小2.5mV。 但是、 在 不具有 I2C 的器件型号中、输出电压范围出厂设置为0.4V 至1.675V。

    2.要将 Fsw 更改为3MHz,客户需要根据数据表中的表9.2将 FSEL 引脚短接至 VIN。  

    谢谢你。

    此致、

    拉米恩