This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54329:TPS54329的问题

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279821/tps54329-questions-of-tps54329

器件型号:TPS54329

尊敬的团队:

下面是我们用于3.3V 电源轨的电路。 关于软启动时间、作为电源序列优化的一部分、我们将 CB39从3300pF 修改为470pF。 但是、更改后、几个单元无法启动。 在故障单元中、有问题的电源轨是1.35V 左右的电压。 能否检查软启动的电容调整是否存在限制? 谢谢你。

上电后、在 C38处测得的3.3V 输出。

 

CB39 = 3300pF

CB39 = 470pF

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的联系。 目前我想知道以下信息:

    1.故障率怎么样?

    2.是否可以在 EVM 上复制?

    3.设备是否开始添加负载? 如果添加了负载、负载的值是多少?

    4.问题是否发生在首次启动过程或启动过程后不久关闭?

    我不观察到 Vout 稳定在1.5V。 随附的图均为3.3V 输出电压。 故障器件的波形如何?

    而请客户捕获在三种情况下的 Vin+SS+Vout+SW:低于3300pF SS 电容时启动、低于470pF SS 电容时正常启动、低于470pF SS 电容时启动失败。 谢谢!

    BRS

    资旭