This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:堆叠实现的电池连接顺序问题?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275957/bq77915-cell-connection-sequence-issue-for-stacked-implementation

器件型号:BQ77915

我们正在使用四个 bq7791501为客户端设计20S 电池组的 BMS、可以确保在进行平衡/电压检测(C0-C20)连接之前建立主 BATT-连接。

但对电池连接顺序感到担忧。 将通过单个连接器同时(几乎)进行 C0-C12平衡/电压连接、然后通过另一个连接器同时(几乎)进行 C13-C20连接。

这与建议的电池连接顺序不符、因为不 VSS 首先连接每个 bq779150的 BATT-/BATT。 存在一个可能、由于连接器中的引脚长度公差、VSS 每个芯片的 BATT-/BATT 不会与其它连接同时连接、并且几乎不会首先连接。

有问题吗? 如果需要、我们如何在20S 堆叠设置中连接平衡/电压检测线而不单独连接它们、这会极大地减慢电池组的组装速度? 我们是否需要为每个 VCx 引脚添加某种保护?

谢谢! 此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    遗憾的是、在 连接 VSS 引脚之前、将上部器件电芯与其 VC 引脚连接可能会损坏器件。  根据建议的连接方法、任何其他 VSS 和 VC 引脚都可以随机连接。  即使 BQ77915在设计时考虑到了随机电池连接(只要 VSS 首先连接)、这也是一种有压力的情况。  此外、BQ7752推荐的电池输入电阻器相对较小、因此这无助于限制流入 VC 引脚的电流。  

    自下而上地连接电池有助于最大限度地减小施加到电路板上的电压阶跃、因为之前连接的电池会为输入滤波电容器充电、将未连接的电池向上推。   BQ7752的内部平衡 FET 的体二极管也会推高未使用的输入。  

    尽管需要更长时间、但我建议采用自下而上的方式将电池连接到 IC。  如果真的无法做到这一点、您是否可以尝试将电池分组连接起来、以便 IC 2的电池连接到 IC 3的电池之前、然后连接 IC 4的电池?  即使采用这种配置、我也建议运行测试以确保 IC 不会损坏。

    TI 目前不建议在 VSS 未先连接的情况下使用替代电路。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    感谢您的快速回复! 我们希望也许应该 在每个芯片的 VSS 到每个芯片的 VCx 和 VDD 引脚之间设置齐纳二极管、从而在电芯随机连接排序时提供保护。 但你的最后一行似乎表明、答案是"否"。  

    我们可以让客户端同意新的连接器设置、即6+6+6+6引脚、而不是现在使用的13+8引脚。 但对于 bq77791501来说、一次性连接所有引脚似乎仍然不是一种好情况。 听起来我们要赔率。

    现有的电池组适用于小型 PEV、并且具有13+8引脚连接器设置、以便经销商可以快速进行工厂组装以及电池组更换和升级。 连接器方法是必要的(并由其现有 BMS 使用)、因为在更换/升级电池组时、客户绝不会让经销商同意一次焊接一个电芯连接。

    此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    如果我们为每个芯片的电池使用单独的6引脚连接器(您提到的分组连接)、并且具有外部平衡 FET、那么我们可以使用1k 滤波电阻器(以限制电流) VCx 输入上的差分电容器是否可以添加总计小于输入额定36V 的差分齐纳二极管、以处理随机电池连接过压? 我们将对 VC0使用3.3V 齐纳二极管、对 VC1-VC5和 VDD 使用5V 齐纳二极管。

    这样一来、VC0被限制为3.3V、其他输入不能超过36V。  这是否可以防止随机电池连接序列造成损坏?

    否则、由于必须使用连接器(用于快速更换/升级)、我们提出的唯一解决方案是电路板上的 DIP 开关在连接或断开电池组时全部打开。  然后、开关将按自下而上的顺序闭合、以连接电池、从而与 bq7791501连接。 不过、这绝对是一个笨拙的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为您建议的外部 FET 和组连接解决方案可行。  我还认为添加齐纳二极管有助于 保护引脚。  只要未超过 BQ77915的数据表绝对最大值、就不应损坏 IC。  不过、我建议在大规模生产之前对该解决方案进行全面测试、以确保其稳健性!

    如果对保护 IC 不受随机电池连接影响仍有任何疑问、建议实施开关。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria:

    很抱歉,我没有收到您的答复的通知。 谢谢!

    我们将为所有原型实施 DIP 开关解决方案。 我们 还将测试一些原型的组连接方法、让开关保持打开状态、然后我们将看到 会发生什么情况。 请认为该 问题已解决。

    此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    谢谢、祝您项目顺利! (:

    安德里亚