This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506-Q1:效率数据

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279853/lmr36506-q1-efficiency-data

器件型号:LMR36506-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR43610-Q1

大家好、

您是否在以下条件下具有效率图?

  • V_OUT:5V
  • F_SW:2.2MHz
  • 模式:自动模式

我不确定为什么这个降压 D/S 主要提到1.0MHz、因为正如您知道的、1.0MHz 由于 AM 频带重叠而在汽车应用中不工作。 我真的想知道要与 LMR43610-Q1比较的效率数据。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji:

    您可以在我们的数据表中找到效率数据。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    非常感谢。  我忽视了这一点。

    此致、

    庄司