This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:适用于输出54V 设计

Guru**** 2521190 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279460/lm5158-for-output-54v-design

器件型号:LM5158

您好!

我们有如下新的设计规范、如果使用升压 拓扑、 LM5158是否可以按照规范进行设计?

输入=40V~54V

输出= 54V/SSIClk 420mA = 22.68W

此外、我们还需要了解下面的效率曲线、 它可以提供吗?

输入电压40V、输出电压54V/0.42A

输入电压48V、输出电压54V/0.42A

输入电压54V、输出电压54V/0.42A

如果该规范不适用于 LM5158、有没有建议的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    该规格适合 LM5158。 请先使用快速入门计算器来设计升压转换器: SNVR511计算工具| TI.com

    如果已将其填充好外部元件、则可以在 Excel 工作表的低端首次估算效率。

    此致、
    布里吉特