This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:电感器选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279126/tps543320-inductor-selection

器件型号:TPS543320

大家好、

我的客户正在实施 TPS543320器件、

从数据表读数以及在分析电感器损耗的同时、他们决定为8A 电压轨选择1000kHz、为3A 电压轨选择1500kHz。

我能得到你对三个电轨的意见吗?

+3.3V_ENV:在选择了2A 限值的情况下、这个电流相对较低。 是否可以更改为2.2uH 或此是否存在问题/缺点? (电流可能会变得非常低<1A…) 1500赫兹

+1.8V/+1.5V:如果运行期间此轨上的电流可能降低到1…2A、那么将电感器从1.5uH 更改为1.2uH 时会出现问题吗? 或者1.5uH 是否是更好的选择? 1500kHz

这是他们计划在 PCB 上实施的内容。 什么是未知的是负载处电容器对直流/直流转换器有一定距离时的影响:

e2e.ti.com/.../TPS543320_2D00_620_2D00_820_5F00_Calculator_5F00_RevB_5F005F00_20231010.pdf

谢谢!

达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    电感器选择由以下限制条件决定:

     a:电感电流纹波:如果电感过低、电感电 流纹波过大、输出电压纹波过大。

     B.环路稳定性:如果电感 过小/过大、环路可能不稳定。

     c:确保满载条件下的峰值电流低于过流限值、并且0A 负载条件下的谷值电流高于负过流限值。

    因此、我们通常选择 电感、使电感器电流纹波等于最大负载电流的 N=20%-40%。 电感值可通过以下公式得出:

    对于3.3V 电源轨、可以使用2.2uH 电感器;对于1.5/1.8V 电源轨、可以使用1.2uH 电感器。 两个轨的 N 均为~24% 、无任何风险。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao:

    第24页的数据表中有一条注释说要提高 ESR 电容器、需要在 FB 引脚上添加 RC。 由于 PCB 布线中存在一些电阻、可能需要这样做? (可能看起来像是在负载端上添加了更高的 ESR 大容量电容器)是这样的、分压器应该是怎样处理的?

    (add_Pole 部件是备用部件、供我根据需要添加另一个极点)

     

    我想知道如果您的 LC 输出滤波器的频率低于具有较低 Q 因数的演示、会发生什么情况。 这是否会改善相位裕度? 在我的测试设置中、最坏的情况是在更接近 LC 谐振的地方进行交叉。

    谢谢。

    达里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    由于 PCB 布线中存在一些阻力,可能需要这样做吗? [/报价]

    ESR 表示与输出电容器串联的电阻、但与 PCB 布线中的电阻相关。

    PCB 布线可能对效率影响很小、但不会影响环路、因此如果我们的客户使用 MLCC 电容器、则无需在原理图中添加此前馈 RC (RFF 和 Cff)。

    我想知道如果您的 LC 输出滤波器的频率低于较低的 Q 因子演示时会发生什么情况。 这是否会改善相位裕度? 在我的测试设置中最坏的情况是交叉更接近 LC 谐振。

    您在这里使用低频 LC 滤波器的重点是什么? 是否计划使用更大的 L 或 C? 我有点困惑。 正如我在上面提到的、您选择的电感器是可以的。

    [/quote]