This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:当负载持续消耗20W 电源功率时、TPS2121无法将 IN1/19V 切换到 Vout

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273901/tps2121-tps2121-cannot-switch-in1-19v-to-vout-when-load-continuously-draws-20w-of-powe

器件型号:TPS2121

您好!

 在此设计中、我使用 TPS2121在19V (VIN1)和12V (VIN2)之间自动将电源切换至 Vout。

当负载持续消耗20W 功率时、TPS2121无法将19V/IN1切换到 VOUT。 如果释放 Vout 上的20W 负载、19V/IN1可以切换到 Vout。

该引脚配置如下所示、

输入电压1:19V

VIN2:12V

PR1和 CP2:直接拉低至 GND

OV1和 OV2: 直接拉至 GND

RILM:34.8K Ω/3A

SS:0.1uF 至 GND

负载电容:820uF

浪涌电流控制:SRON = SRON/820uF 100mA = 1200V/S

我还可以在 TI TPS2121EVM 上重现此问题。 对我有什么建议吗?

吉米·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    IN1上的输入电容是多少? 似乎电源不足以处理~1A 负载阶跃、并且电压下降过多而无法支持负载。 请尝试向 VIN1电源轨添加300uF 输入电容、以查看它是否可以解决您的问题。

    如果输入电容为300uF、则可以减小该电容值以查看最适合您的值、同时保持正常的功能。 如果这样不起作用、那么我建议您在 XCOMP 模式下使用器件时尝试使用300uF 的输入电容(PR1和 CP2 > VREF)。

    请告诉我结果、以及我是否可以回答任何其他问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    目前、IN1的输入电容 大约为 44uF (22uF x 2)。如果 VOUT 的负载没有消耗任何功率、 TPS2121能够在 IN1和 IN2之间无缝地将电源切换到 VOUT、但当 在 VOUT 上增加一个额外的20W 负载时、TPS2121不再能够将 IN1切换到 VOUT。  

    无论我们是尝试在 VIN1上添加额外的470uF 电容  、还是使用 XCOMP 模式(PRI = 2.2V、CP2 = 1.2V)、故障症状仍然存在。

    图1. 在 VIN1、PR1和 CP2上添加了470uF、禁用了 PR1和 CP2

    图2.  在 VIN1、 XCOMP 模式 PR1=2.2V CP2=1.2V 上添加了470uF

    吉米·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您尝试这些建议。  或者、就好像热关断或 ILIM 会被重复触发、因为输出下降/开始/下降/等。 您手头是否有电流探头?

    您是否可以用以下示波器截图:PR1、CP2、VOUT、IOUT、水平时标为400us/div (或任何以可见的下降方式捕获整个 VOUT 压降的时间刻度)?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    首先、我们将 RLIM 更改为18.2K、将电流限制跳闸点扩展到5.36A、以避免触发 故障事件。

    通道1:输出电压、5V/div

    通道2:PR1、1V/div

    通道3:CP2、1V/div

    通道4:输出电流、1A/100mV

    波形 A:10ms/div 时间刻度

    拔出 IN1后 在 PR1/CH2上有一个奇怪的现象。 为什么 PR1的直流电平高于原始的直流电平?

    波形 B:时间刻度20us/div

    波形 C:时间刻度40ms/div

    根据我们的监测、随机输出电流将超过5A、

    BTW、 如何通过波形识别 OTP 和 OCP 之间触发的保护?

    吉米·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    看起来相对 OTP 功能(见下文)已跳闸。

    可能很难区分 OTP 和 OCP 触发-主要的方法是查看 OTP/IOUT VOUT 波形。 根据 数据表的第9.3.3/4节 和您发送的波形 C、看起来像是第一次触发 OTP (因为重新启动前的延迟为40ms、Tcool + 25ms)、然后 OCP 触发一位(重新启动时间~25ms)、那么器件主要是再次触发 OTP。

    我认为这是由非常高的 COUT 导致的。 当器件切换到 IN1或以 IN1启动时、有很大的持续电流为输出电容充电-这可能看起来像是对器件短路。 尤其是从 VOUT = 0V 开始时、这会非常迅速地使温度升高。

    这时、我建议的几个选项是:

    减小 COUT

    增加 Css (从1uF 开始、如果不起作用、则尝试5uF 并探测电流)

    由于该高持续充电电流是具有高 COUT 的固有产物、因此可以采用一些应用的创造性来解决该问题、因为这不一定是器件限制。 让我知道您是否可以减小 COUT、如果增加 CSS 可以解决或改善问题、然后我们将从这里开始。

    目前、我不确定拔下 IN1后为什么 PR1电压仍然存在。 PR1上的电阻分压器值是多少、它是否有任何电容连接到引脚?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    1.更新 PR1分压器电路作为参考。 R1= 39K、R2=5.1K、PR1上无并联电容

    当插入 IN1/19V 且 TPS2121尝试切换回 IN1时、PR1具有两个直流电势斜坡行为、但切换失败。

    波形 A:TPS2121切换至 IN1时 PR1直流电平上升

    2.由于连接到 TPS2121 VOUT 的外部模块是客户指定的,因此我们无法减小 COUT 电容。 因此、 我们尝试增加 Css 的电容来干扰软启动时间、并观察它是否起作用。

    遗憾的是、测试结果仍然失败。

    波形 B:Css = 1uF、时间刻度= 100mS

    波形 C:Css=1uF、时间刻度=200ms

    波形 D:CSS=4.7uF、时间刻度=200ms

    波形 E:CSS=4.7uF、时间刻度=400ms

    吉米·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    很抱歉,我的答复出现了延误。 感谢您提供详细的答复、我正在努力解决您的问题。 我将在明天(美国中部时间)用我的进度更新此主题帖。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    期待您的回复、 是否有关于此问题的任何更新?

    吉米·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    抱歉、耽误了时间、感谢您发送详细的波形。

    我有两个建议:

    添加一个 在启动时具有受控压摆率的负载开关(我们唯一一个可以支持20+V 电压的负载开关是 LM73100)、 并且在您需要 TPS2121切换回 IN1之前启用它、以便 TPS2121输出以较慢的速率上升、从而在为输出电容器充电时散热少得多。 如果其他路线仍然无法使用,我认为这可能是唯一的选择。

    2. 您是否可以在插入 VIN1 (VIN1从0V 变为19V)时看到这种情况?或者 VIN1最初是在上升至19V 之前处于中间值? 如果它从中间值开始、您能否尝试确定当 VIN1从0V 开始并变为19V 时器件是否成功执行这种情况? 这应确保根据数据表中的下图触发软启动。

    如果这已经是当 VIN1从0V 变为19V 时、正如您在之前的回复中所示、那么看看增加 CSS 是否会有更多帮助-我注意到、器件使用4.7uF CSS 电容器达到热关断需要更长的时间、而不是1uF 电容器。 此外、查看恢复到慢速切换(PR1 = CP2 = 0V)是否对此完全有帮助。 如果 CSS 需要非常大才能从该角度正常工作、并且慢速或快速切换都无法实现正确的功能、那么使用负载开关(或切换后缓慢斜升 VIN1的任何其他方式)可能是唯一的选择。

    谢谢。

    帕特里克