This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:最小化输入电流纹波

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279691/tps61299-minimizing-input-current-ripple

器件型号:TPS61299

我正在尝试设计一个升压转换器模块1 mA、该模块将采用1.6V 输入源、容量约为45V、并将输出电压升压到1.8V 或3.3V。 我的应用的输出负载电流将介于1 -10 mA 之间。  但是、 当出现大电流尖峰时、输入电池电源的容量会显著降低。  我当前使用的是 TPS61299、数据表上显示它以350 mA 的固定电感器纹波电流工作。  当我使用 TPS61299评估板测试电池电源时、我发现电池寿命明显低于预期、这可能是由于这些电流尖峰所致。  是否有办法可以减少输入 电流纹波、理想情况下至少减少一个数量级?  如有必要、我愿意使用 TPS61299之外的其他升压转换器器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Nikhil K ö,

    您可以 通过在输入端添加更多电容器来降低输入电流纹波。  

    请注意、 电解电容器具有较大的漏电流、因此不建议 使用、因为输入端使用的电池非常小。

    此致、

    特拉维斯