This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何在 bqStudio 中添加新的电池化学成分以创建学习周期。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1277014/bq28z610-how-to-add-new-battery-chemistry-to-bqstudio-in-order-to-create-a-learning-cycle

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我使用 BQ28Z610管理要进行原型设计的 BT 系统的电源。 我使用的是 LP502243JU 电池组。 它是一个3.7V 430mA 电池。 如何将其添加到化学 ID 以继续学习周期、或者是否有足够接近能够用于此项目的化学 ID?

谢谢。

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    通过两种流程可以为您的电池查找准确的 chemID:

    首先是使用下面的 GPCCHEM 工具、这将使您能够找到尽可能接近您当前电池规格的现有化学 ID。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    第二、如果当前没有与您的电池规格接近的可用 chemID、您可以向我们发送电池的样片、我们将为其创建 chemID。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通过电池给您发送信息、以便为您创建配置文件、我该怎么做?

    谢谢。

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我们要为电池创建 ChemID、请联系您当地的 TI 销售办事处。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺