请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288 主题中讨论的其他器件:PMP40801
您好!
我参考的是 PMP40801 (PMP40801参考设计| TI.com)原理图中的 USB-USB PD 充电器设计、因为我使用的是相同的器件组合。 我有以下疑问:
- 的 LMX25l8006EM1I-12G 是应用的强制要求。 我知道该 器件利用串行外设接口进行通信、并 可用于存储固件、配置设置、引导代码或其他信息。 是否 可以使用任何替代方法?
 - 为什么使用 J1连接器?