请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5003-SP 主题中讨论的其他器件:UCC2894、 UCC2893和 UCC28780
我们希望采用具有 PWM 有源钳位的反激式转换器。
到目前为止,我们使用的是 UCC2893或 UCC2894。
在碰巧,我们发现了 TPS7H000*。
我们可以使用此器件设计有源钳位反激式,对吗?
我想知道 UCC2893和 TPS7H5003之间的区别。
另一方面、UCC28780作为反激式拓扑优于 UCC2893和 TPS7H5003。
难道你不这么认为吗?