This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:PMP40801原理图问题

Guru**** 2385260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, PMP40801, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279066/tps65987d-questions-on-pmp40801-schematic

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:PMP40801TPS65987、TPS55288、 USB2ANY

您好!

我参考的是 PMP40801 (PMP40801参考设计| TI.com)原理图中的 USB-USB PD 充电器设计、因为我使用的是相同的器件组合。 我有以下疑问:

  1. 的 LMX25l8006EM1I-12G 是应用的强制要求。 它的确切用途是什么以及可以使用哪些替代方法。
  2. IC 如何连接到 GUI 软件。 我想知道界面。 是否需要任何其他电路?
  3. 5V 升压转换器的要求是什么。 为什么向 TPS65987的 P1_CABLE 引脚提供5V 电源?
  4. 为什么使用 J1连接器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swetanshu:

    1.据我了解,MX25L8006是一款串行 NOR 闪存设备,可用于存储固件、配置设置、启动代码或其他信息。 此器件利用串行外设接口进行通信。 但这似乎是非 TI 器件、与 TPS55288器件进行交互、尽管它可能与其他器件进行交互。

    2.看起来它利用的 USB2GPIO 与 此处列出/看到的材料类似。  我不熟悉 PMP40801、但如果遵循此参考设计、此设计不需要额外的电路。

    3. TPS65987的 PP_CABLE 引脚是端口1 C_CC 引脚的5V 电源输入。 此信息和有关 TPS65987的其他信息可在 此处链接的数据表中找到

    4.我认为这用于创建 MX25L8006和 TPS55288之间的连接、因为它看起来是将串行外设接口(SPI)与 I2C、串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)连接在一起。 但看起来它们也连接到了 TPS55288器件、但可能与其他器件进行交互。

    我不熟悉此 TPS55288器件、在适用的情况下无法进行详细阐述、因此我将此主题转发给相应的部门、看看他们是否能够跟进其他信息。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    感谢您的答复。

    使用 USB2GPIO 适配器或 Type C 连接器是否需要任何其他连接器?  

    此外、TPS65987只能使用 GUI 软件进行配置吗、或者使用 SPI 或 I2C 等数字接口是配置器件的唯一方法。

    如果有任何其他方法不涉及微控制器或计算机、请告诉我。

    此致
    湿岸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swetanshu:

    J1可用于通过 USB2ANY 连接 TPS55288 GUI 以进行调试。  

    我将让 Field 帮助回答其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swetanshu:

    根据 Zack 的注释、它可能是 USB2ANY。 我认为、如果遵循参考设计、不需要额外连接。

    是的、您通过 GUI 软件配置此器件、该软件可以使用 SPI 闪存或 I2C 闪存将配置发送到器件。 适用于 TPS65987的 EVM 使用 SPI 闪存。 但此参考设计可能没有。 您将需要某种方式、微控制器或上述闪存之一。 使用 EEPROM/闪存可能会更容易。  

    谢谢。
    字段