This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175和 LMR14050的原理图视图

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279649/lm5175-the-schematic-view-for-lm5175-and-lmr14050

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:LMR14050

您好、TI 工程师

非常感谢、请帮忙查看 LM5175和 LMR14050的原理图并提供您的评论(如果有)。

e2e.ti.com/.../6320.LM5175.pdfe2e.ti.com/.../6320.LMR14050.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    整体而言、看起来不错。 我建议对电感器略加电感、以适应瞬变并降低纹波电流。

    我还建议使用额定电压更高的输出电容器、以免在负载瞬态事件期间出现降额。 10伏额定值还可以、16伏额定值更好。 LMR14050数据表中的公式15将帮助您确保软启动时间足够、

    其中 ISS = 3uA、Vref = 0.75V

    希望这对您有所帮助、

    瑞安